如何使用Network rejoin加入网络?

开始者 <a href="http://community.silabs.com/t5/Welcome-and-Announcements/Community-Ranking-System-and-Recognition-Program/m-p/140490#U140490"><font color="#000000"><font size="2">Hero Employee</font></font> </a> Lesun 修改时间 ‎08-07-2017 10:39 AM

问题

 

设备如何使用Network rejoin方式加入网络?

答案

 

本文主要讲解设备在拥有网络信息的情况下,如何通过NWK rejoin的方式入网。通常可通过外部的方式将网络信息传送给某设备节点,该设备节点获取所需要的网络信息后,直接通过NWK rejoin加入网络。此时该网络不需要处于允许设备入网状态(即PJoin状态未开启也可以入网)。下面通过一个例子来讲解该过程。本实验使用两块WSTK+4151radio板。

 

首先,将UART Bootloader以及NCP firmware烧录一个4151radio板。将板子连接电脑,使用Simplicity Command进行烧录,在CM中输入如下命令:

 

C:\Users\Lesun>commander flash C:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v4\developer\sdks\gecko_sdk_suite\v1.1\protocol\zigbee_5.10\ncp-images\efr32mg1p232f256gm48\ncp-uart-rts-cts-use-with-serial-uart-btl-5.10.1.s37 C:\SiliconLabs\SimplicityStudio\v4\developer\sdks\gecko_sdk_suite\v1.1\protocol\zigbee_5.10\tool\bootloader-efr32mg1p232f256gm48\serial-uart-bootloader\serial-uart-bootloader.s37

 

 其次,在Cgywin中编译Z3Gateway sample,并运行Host程序,使用如下命令建立网络。使用info CLI命令查看当前网络信息,在下一步设备加入网络时需要用到,包括网络PANID、信道、Network Key等,如下图所示。在Host端输入keys print可以查看该网络的Network Key。

 

1.png

 

然后,使用Z3Light sample作为基础示例,在其Z3LightSOC_callback.c上增加如下核心代码:

   

EmberStatus MyNodeSecurityInit()
{
         EmberInitialSecurityState state;
         EmberStatus status;
         EmberKeyData NetworkKey = {0x58,0x12,0x17,0x34,0x64,0xC7,0x7A,0xDC,0x40,0xD9,0x39,0x01,0xFB,0xD0,0xF4,0xAE,};
 
         MEMSET(&state, 0, sizeof(EmberInitialSecurityState));
         state.bitmask |= EMBER_HAVE_NETWORK_KEY;
 
         MEMMOVE(emberKeyContents(&state.networkKey),
                 emberKeyContents(&NetworkKey),
                 EMBER_ENCRYPTION_KEY_SIZE);
 
         emberAfSecurityPrintln("set state to: 0x%2x", state.bitmask);
         status = emberSetInitialSecurityState(&state);
         if (status != EMBER_SUCCESS) {
           emberAfSecurityPrintln("security init node: 0x%x", status);
           return status;
         }
 
         return EMBER_SUCCESS;
}

 

void findingAndBindingEventHandler()
{
#if 0
  if (emberAfNetworkState() == EMBER_JOINED_NETWORK) {
    emberEventControlSetInactive(findingAndBindingEventControl);
    emberAfCorePrintln("Find and bind target start: 0x%X",
                       emberAfPluginFindAndBindTargetStart(LIGHT_ENDPOINT));
  }
#else
       EmberStatus status = EMBER_INVALID_CALL;
       EmberNodeType nodeType = EMBER_ROUTER;
       EmberNetworkParameters networkParams;
 
       MEMSET(&networkParams, 0, sizeof(EmberNetworkParameters));
       networkParams.radioChannel = 25;
       networkParams.radioTxPower = 8;
       networkParams.panId = 0x08B6;
       networkParams.joinMethod = EMBER_USE_NWK_REJOIN_HAVE_NWK_KEY;
 
 
       emberEventControlSetInactive(findingAndBindingEventControl);
 
       status = MyNodeSecurityInit();
 
       emberAfCorePrintln("MyNodeSecurityInit status = 0x%X", status);
 
       status = emberJoinNetwork(nodeType, &networkParams);
 
       emberAfCorePrintln("%ping on ch %d, panId 0x%2X.  status = 0x%X",
                           "Join",
                                            networkParams.radioChannel,
                                            networkParams.panId, status);
#endif
} 

 

 

最后,将Bootloader以及编译生成的应用程序烧录另一个4151radio板,按下WSTK地板上任何一个按键,可以看到该设备成功加入刚才建立的网络。输入info CLI命令可以查看该设备的网络信息,如下图所示。

 2.png

 

总结:以上主要介绍一种out-of-band的实现方式。当设备获取网络参数之后,可以通过NWK rejoin加入网络,即通过调用emberJoinNetwork()以及在此之前调用emberSetInitialSecurityState()来实现。其中需要将安全状态的bitmask 设置为EMBER_HAVE_NETWORK_KEY,并设置正确的网络Key。