回复
发帖数: 20
注册日期: ‎04-12-2017

zigbee 项目,HOST+NCP,网关显示MQTT出错。

zigbee 项目,HOST+NCP,网关显示MQTT出错。

采用EM3588芯片,HOST端采用linux,初始化成功,但一直显示MQTT出错,如下图,请问如何解决这个问题?

 

 

发帖数: 2
注册日期: ‎03-29-2017

回复: zigbee 项目,HOST+NCP,网关显示MQTT出错。

发帖数: 3
注册日期: ‎04-24-2017

回复: zigbee 项目,HOST+NCP,网关显示MQTT出错。

如果你是在Raspberry Pi上运行, 看来这是由于mosquitto的服务没有跑起来, 你可以ps看看有没有mosquitto的PID: $ ps aux | grep mosquitto 如果你安装的是gateway 2.1.0 (基于znet 5.9.0), 1.4.9-0moquitto2版本可能会导致会服务挂掉, 可以试试把mosquitto版本降一下: $ sudo apt-get install mosquitto=1.4.9-0mosquitto1 然后重启gateway... 另外, gateway 2.1.1 (基于znet 5.9.1) 上周己经发布, 已解决上述问题, 可以重新安装2.1.1。 请参考英文社区贴子: http://community.silabs.com/t5/Mesh/Update-the-NCP-software-then-stop-on-quot-Restarting-NCP-into/m-...