回复
发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014
已接受解答

simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

  本人新手菜鸟一个,  平时调程序已  keil    以及  IDE 为主,  因为想往这个方面,以及silicon的单机深入研究,  最近开始学习用 simplicity studio来编译。  可是 构建后发现,    无法加载头文件,  请问一下高手们, 大神门。  教教我把 1.png

发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

没有人回答嘛。  太坑了 。。难过的猫

发帖数: 1,956
注册日期: ‎10-14-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

你好,

这个图太小了,啥也看不清,

能否作为附件贴张清楚的。

Denver

WeiguoLu
发帖数: 473
注册日期: ‎02-06-2013

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

Hi Zhaojiyuan,

    在Simplicity Studio里面已经包含了许多C8051F310的example code, 你可以在Simpicity IDE打开工程来参考比较,关于include的path,这里有个贴图供你参考.

Capture.PNG

 

Thanks.
Mark

发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

谢谢, 我按照你的方式调试一下。    看一下情况

发帖数: 1,956
注册日期: ‎10-14-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

For F350, the setting for include path is attached.

If you could detect and configure the SDK/KIT/PART correctly when import the project, I think the include path will be automatically setted.

Denver

WeiguoLu
发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

hi delu

  谢谢你  delu.   问题应该就是你们说的。 对已ss还有许多的不适应,  你们的回复很及时,很感谢

发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

hi MarkDing

    恩, 我知道SS中有许多的example code,  现在直接在设计产品,  smbus程序就是根据 E C  改进的。1.jpg

 

我在这边直接插入hearder file  好像也可以 , 是吗?  在严谨性上,有什么疑问嘛。。 现在正在在线联调。thank you MarkDing

IMG_20150602_154804.jpg

发帖数: 473
注册日期: ‎02-06-2013

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

Hi Zhaojiyuan,

  直接插入Head File完全没有问题, 只要是自己熟悉的方式即可. 原来示例中include的头文件都是访问公共目录下的CPU相关的文件. 如果以后工程复杂,需要调用其他公共资源,如USB库, 同样可以include Simplicity  Studio自己的库文件目录.

 

Thanks.
Mark

发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

Hi  MarKDing

     今天我从官网share中下载了一个MP3的程序,调试。但是无法大家主C ,  显示问题如下1.png

发帖数: 1,956
注册日期: ‎10-14-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

能否告知一下在那个链接下载的?

WeiguoLu
发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

2.png2.png

 

hi  delu

    再帮我看一下这两个问题。  编译显示  no rule to make target .  可是我的path 感觉已经设置完成了

发帖数: 1,956
注册日期: ‎10-14-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

For the EFM32 mp3player project, the main routine should be located at the mp3player.c file.

 

/**************************************************************************//**
 * @brief
 *   Main function.
 * @details
 *   Configures the DVK for sound output, reads the MP3 file and fills the data
 *   buffer. After the I2S or DAC and DMA are set up to perform playback, the
 *   main loop decodes MP3 data and enters EM1 continuously.
 *****************************************************************************/
int main(void)
{
#if MP3_SDCARD 
  /* Ret

 

WeiguoLu
发帖数: 37
注册日期: ‎11-28-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

 能说的具体点嘛

Highlighted
发帖数: 1,956
注册日期: ‎10-14-2014

回复: simplicity studio 编译程序, 无法加载头文件

你的图片太小了,建议你下次以附件形式贴上来。

对于“no rule to make target”的问题,似乎跟你的make file有关。

不太理解如果你正常安装simplicity studio的话,怎么会遇到这么多问题。你在安装simplicity studio的时候,有什么报错吗?

建议你重新安装一下。并通过主界面的“software example”按钮导入例子程序。

Denver

WeiguoLu