回复
发帖数: 2
注册日期: ‎09-07-2017

EZR32HG 直接模式 接收 问题

    因为要兼容较多格式的遥控器(固定码,滚动码都需要),现在需要使用Direct Rx 模式,配置如图。但接收到相应频率的数据时,则一直持续为高电平。

  另外能否提供能够正常使用的Direct TX RX Demo?
   还有使用Direct RX时,芯片是实时接收所有东西,包括背景杂波,如果设置了MODEM_OOK_CNT1 低2Bit为1,即开启SQUELCH 功能后,则一直无法进入接收数据状态,其中RSSI_THRESHOLD 已经设置为10了。
谢谢!
TIM图片20170907170751.png
 
发帖数: 2
注册日期: ‎09-07-2017

回复: EZR32HG 直接模式 接收 问题

经检测发现,RF_SET_PROPERTY_MODEM_RSSI_THRESH 并没有加入到设置中去,必须手动添加,添加好后就可以了。

发帖数: 94
注册日期: ‎12-02-2016

Re: EZR32HG 直接模式 接收 问题

Hi,

1. 能否提供能够正常使用的Direct TX RX Demo?
   The 32bit MCU SDK has offered some examples which include direct rx an direct tx demo code for EZR32 parts. 
   You could create these examples based on one of the silabs' standard kits with EZR32HG part.

   Below is a simple/common guide for how to create simple example code for EZR32.
   SimplicityStudio -> Launcher -> Solutions -> type EZR32HG -> then select one proper kit -> pitch on the kit name -> New Project -> select the latest 32bit MCU SDK -> Example -> select one of the demo -> finish to create.

2. 如果设置了MODEM_OOK_CNT1 低2Bit为1,即开启SQUELCH 功能后,则一直无法进入接收数据状态 .
    MODEM_OOK_CNT1 is only used for OOK, please don't modify it if you use other modulation type.  If not, some other uncontrollable problems may appear.

Regards,
Yongsheng