回复
Highlighted
发帖数: 1
注册日期: ‎03-20-2017

请问cp2112是否有支持2.6内核的驱动?

请问cp2112是否有支持2.6内核的驱动?

在网站上找到了如下的页面:

http://community.silabs.com/t5/Interface-Knowledge-Base/Legacy-OS-Software-and-Driver-Packages/ta-p/...

 

看起来好像不支持2.6的内核。

在内核版本中也是在3.15之后才有hid-cp2112.c

 

还请确认一下,谢谢。

发帖数: 2,367
注册日期: ‎10-14-2014

回复: 请问cp2112是否有支持2.6内核的驱动?

@liu_anqi

Yes, I agree with you. I think the VCP driver (for CP210x) was supported with 2.x.x Linux kernel. But CP2112 was a USB HID device and it was different with VCP driver for CP210x device.

 

http://lxr.free-electrons.com/source/drivers/hid/hid-cp2112.c?v=3.15

WeiguoLu
发帖数: 378
注册日期: ‎09-05-2013

回复: 请问cp2112是否有支持2.6内核的驱动?

CP2112 是标准的USB HID类型设备,无需特定的驱动,若使用的Linux系统能够支持 USB HID设备,应该也能正常识别CP2112。

 

至于对CP2112的具体操作,AN945 提供CP2112的具体接口命令格式。

内核3.15的 hid-cp2112.c 应该也是基于AN945实现的。正如 AN496 提供的应用于Windows和Mac OS X平台的SLABHIDtoSMBus.dll 和 libSLABHIDtoSMBus.dylib 以便于用户开发使用。