回复
Highlighted
Administrator
发帖数: 812
注册日期: ‎12-03-2014

支持ARM mbed的可穿戴参考设计跃上Maker Faire舞台

在这个物联网(IoT)的盛世中,像是智能手表、无人机等各式各样创新的可联网电子设备大量问世,而孕育出这些产品的创客(Maker们也逐渐在行业带起一股自造者運動(TheMaker Movement)的风潮,许多Start-up公司,甚至是几个志同道合的研究生团体纷纷在半导体供应商的协助下,一头栽入物联网设备与应用发明的领域,为整个行业带来更加多元且富创意的活力。因此,近年在旧金山、深圳、东京、台北各地开办的MakerFaire展览自然而然成为行业关注的焦点,作为创客们最强力的半导体技术后盾,芯科科技(SiliconLabs)也参与ARM日前在Maker Faire Taipei2016展会中的摊位,展出可完整支持ARMmbed平台的――ThunderBoardWear可穿戴参考设计。

3-1.jpg

图说:Silicon Labs在Maker Faire Taipei 2016展出可穿戴参考设计及最新的EFM32TMPearl Gecko节能型MCU

 

Silicon Labs的ThunderBoard Wear演示板建构在ARM mbed平台的基础上,内建Silicon Labs的EFM32 Giant Gecko微控制器、BluetoothSmart连接,以及环境光加手势控制、动态心率侦测等光学传感器,同时还搭配友商的九轴微机电(MEMS)动作传感器。不仅如此,Silicon Labs还提供板上USB编程及除错器,并可透过免费使用的Simplicity StudioTM软体工具进行实时的功耗分析,对于开发先进可穿戴设备的软硬件需求可说是一应俱全,让客户享受一站式购足,轻松快速设计物联网商品的体验。

另一个有趣的展示是SiliconLabs的智慧表参考设计拆解秀,基础的芯片基于SiliconLabs的Cortex-M3架构的嵌入式处理器,加上包括心率监测(HRM)、指纹辨识、蓝牙模块、 GPS模块等传感器与控制器,以及夏普所提供、可在休眠时透过缓冲存储器显示画面的低功耗面板,电池续航力可长达约60天,旨在让有兴趣开发IoT智慧手表设备的开发者能知道该如何设计线路。

3-2.jpg

图说:Silicon Labs展出各项功能完整的智慧表参考设计,现场并有专家讲解如何达成长达60天续航力的超低功耗设计

 

SiliconLabs的几款符合mbed的IoT设计开发板都有提供显示器,以及整合大量的传感器,主要就是希望透过高度的整合让开发者可以不用为这些IoT常用的功能伤脑筋,或者再额外增加连接模块,造成功耗及设计成本的增加。

3-3.jpg

图说:Silicon Labs全系列节能型EFM32 MCU是降低可穿戴设备功耗的关键元器件

 

Maker Faire是結合全新元素的科学展览和地区展览,集結了所有年纪的科技愛好者、工程师、科学社团、学生还有商业展示者等等。创客们來到Maker Faire展现、分享他們创造的作品,使以往默默发生的电子产品及半导体设计DIY(Do-It-Yourself)的各种创意公诸于世,并引来行业的关注,让这些刚萌芽的创新设计有更多的资源得以迈向商用的阶段。今年11月Maker Faire Shenzhen2016即将在中国电子行业重镇深圳,再开启另一段创客自造运动的旅程,芯科科技衷心期盼能与您在此展会中相见,一同加入这个创客的时代。

 

有关Silicon Labs的ThunderBoard Wear可穿戴参考设计更多信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/Pages/thunderboard-wear.aspx?Utm_Source=Cmty&Utm_Medium=web...

您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科社交媒体平台: