回复
Highlighted
发帖数: 12
注册日期: ‎02-24-2016

全新升级Wireless Gecko SoC让IoT设计再进化

[ 已编辑 ]

新款Wireless Gecko SoC帮助开发人员解决多协议IoT设计挑战

- EFR32xG12通过丰富的连接、存储和外设特性支持复杂的IoT应用 -

 

EFR32-Wireless Gecko-Multiprotocol-headline+subhead.jpg 

Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布其Wireless Gecko片上系统(SoC)产品系列取得重大扩展,从而使得各层次开发人员能够更轻松地把多协议切换功能添加到日益复杂的IoT应用之中。新款EFR32xG12 SoC支持更广泛的家庭自动化、连接照明、可穿戴设备和工业物联网的多协议、多频段应用场景,这些SoC具有卓越的RF性能、增强型安全加密加速器、更大的存储容量、片上电容式触摸控制器,以及低功耗外设和传感器接口。

 

Acuity Brands照明公司(室内和室外照明、控制和能源管理解决方案的市场领导者)联网控制产品营销总监Bruce Bharat表示:“多协议连接带来更先进的功能,有助于我们简化联网照明控制设计,同时满足消费者关于易安装和易在线更新以延长产品寿命的需求。Silicon Labs的Wireless Gecko平台为我们提供了多协议SoC、模块、稳健的软件协议栈和强大的开发工具,能够帮助我们的可网络控制的LED设备和控制产品快速上市。”

 

Wireless Gecko SoC支持zigbee®和Thread网状网络、Bluetooth® 5和私有无线协议。Silicon Labs优化了其无线协议栈架构,以实现不同网络协议之间的高效切换。例如,设备制造商现在可以利用单个芯片通过智能手机上的Bluetooth来部署和配置设备,然后使其加入zigbee或Thread网状网络连接到几十甚至数百个终端节点。

 

Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Daniel Cooley表示:“EFR32 Wireless Gecko产品系列是当今最通用的、功能最丰富的多协议平台。通过具有先进多协议连接能力的新型硬件和软件,我们持续增强Wireless Gecko平台,不断满足IoT产品的现实需求。”

 

 

卓越的RF性能和安全性 

 

Wireless Gecko系列产品具有多协议SoC市场中最高的输出功率(最高+19dBm),通过取消通常所需的外部功率放大器,降低了系统规模、成本和复杂性。此外,EFR32xG12 SoC还具有卓越的2.4GHz频段接收灵敏度(对于zigbee和Thread来说为-102.7dBm,对于低功耗蓝牙来说为-95dBm),以及用于私有协议应用的增强的sub-GHz性能。最高的RF输出功率和最佳的接收灵敏度相结合,从而为IoT应用(例如智能电表)提供更佳的无线传输距离、更高的可靠性,以及更长的电池使用寿命。

 

EFR32BG12 Blue Gecko SoC具有一个2Mbps速率的Bluetooth PHY,这为运行兼容Bluetooth 5协议栈的应用提供了足够的吞吐量。Bluetooth 5标准支持4倍传输距离、2倍的速率、8倍的广播性能,并且增强了与其它无线IoT协议的共存能力。

 

为了确保IoT安全,EFR32xG12 SoC包含了第二个片上安全加速器,专门用于多协议无线电和NIST认证的真随机数发生器(TRNG)。这个额外的硬件加密模块运行最新的安全算法,与传统的软件实现相比,具有更高的性能和更低的功率。

 

更多的存储和外设

 

与上一代Wireless Gecko产品相比,EFR32xG12 SoC提供了4倍容量的闪存(最高1024KB,具有双区架构)和8倍容量的RAM(最高256KB)。存储扩展的意义重大,这让开发复杂、功能丰富的IoT应用变得更加容易,这些IoT应用能够支持多协议栈、实时操作系统(例如Micrium OS)、备份固件和用于空中固件(OTA)更新,从而延长IoT产品的寿命。

 

SoC扩展的一系列数字和模拟外设给了开发人员更大的设计灵活性,并且使其有能力连接额外的组件(例如传感器)。片内自主电容传感控制器为IoT产品中的电容触摸接口提供直接支持,消除了通常片外控制器所产生的成本和设计复杂度。

 

EFR32xG12 Wireless Gecko SoC现在已经量产,可提供样片,支持7mm x 7mm QFN48封装,以及针对需要大量I/O引脚的功能丰富应用所需的65-GPIO 7mm x 7mm BGA封装。欲了解MightyGecko、Blue Gecko及Flex Gecko SoC的定价信息,请联系Silicon Labs各地销售代表或授权经销商。功能齐全的SLWSTK6000B Mighty Gecko网状网络开发套件,支持所有协议,并有额外用于Mighty Gecko、Blue Gecko和Flex Gecko的无线子板。

 

Silicon Labs完整的Simplicity Studio开发工具支持所有Wireless Gecko产品组合,开发人员可免费获取。欲订购Wireless Gecko样品和开发套件,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/wireless/wireless-gecko-iot-connectivity-portfolio

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QR Code.jpg