• Most Recent Posts
  • Popular Posts

好犀利!多协议联网照明闪爆广州光亚展

1.jpg

一年一度的广州国际照明展览会(GILE,亦称广州光亚展)已于日前圆满落幕,Silicon Labs(亦称芯科科技)此次也在zigbee联盟中国成员组(ZMGC)的特别展区中展出。欢迎观看此次展会的整理报导。

【技术干货】CMOS技术让电源隔离更节能

2.jpg

基于RF技术与主流CMOS的、完全集成的隔离栅极驱动器产品可提供更可靠、小型、节能的解决方案。请即刻详读本篇技术文章,将能为您增长有关最新隔离设计趋势的必备知识。

蓝牙/zigbee多合一SoC拱大智能家居

2.jpg

在智能家居场域,为了满足各式各样的应用情境需求,终端产品常需要支持多重通讯协议,蓝牙(Bluetooth)zigbee的需求组合更是经常出现。有鉴于此,Silicon Labs(亦称“芯科科技”)推出可支持多重通讯协定的EFR32 Wireless Gecko无线SoC系列产品

节能MCU+嵌入式RTOS加速IoT成形

1.jpg

Silicon Labs近期收购了行业领先的实时作业系统(RTOS)供应商Micrium,为旗下的节能型微控制器(MCU)提供了更强大的软件支持Silicon Labs日前也在行业关注的电子科技大展Computex 2017中,演示了整套兼顾低功耗与快速开发特性的MCU MicriumRTOS软件的解决方案。

Computex重点回顾:无线多协议设计串连IoT世界

1.jpg

​电子科技行业的年度盛会Computex2017已于上周圆满落幕,Silicon Labs在会中展现了强大的无线、MCU、传感器、蓝牙5参考设计等物联网(IoT)解决方案阵容,以及领先的CMOS隔离技术。现在就请了解这项先进的IoT无线技术演示吧!

Silicon Labs获智能家居领导厂Somfy供应商创新大奖

2.jpg

Silicon Labs今天宣布荣获Somfy创新大奖,Somfy是智能家居和建筑领域中电动窗帘的全球领导厂商。Somfy认可Silicon Labs在EFR32 Wireless Gecko片上系统(SoC)芯片、软件协议栈、开发工具和应用支持等方面的卓越表现。

Computex抢鲜看:支持蓝牙5的IoT参考设计

1.jpg

Silicon Labs特别在Computex2017的摊位上展示可支持新版蓝牙5协议,以及Apple HomeKitBlue Gecko蓝牙SoC和超小尺寸SiP模块,同时也演示了相应的软件开发工具及应用程序,进一步协助工程师加速开发内建蓝牙5连接功能的IoT产品!

释放蓝牙5的所有魅力

#1 Small Image.jpg

为了帮助设计人员掌握蓝牙5的全新功能及开发技巧,Silicon Labs日前举办了一场主题为:充分发挥蓝牙5性能的网络研讨会,深入浅出地讨论了蓝牙5的概述及其特点从此规格受益最多的用例利用蓝牙5功能的工具和技术。我们也将本次研讨会的内容整理成一篇摘要文章,欢迎观看。

单芯片”网络同步时钟方案优化系统功耗和体积

2.jpg

Silicon Labs率先提出高集成度的单芯片网络同步时钟解决方案,以单芯片设计改善目前行业大多数采用双PLL架构的复杂度,并同时减轻系统信号抖动、功耗和成本。欢迎了解更多关于时钟设计的知识文章!

通吃Sub-GHz和2.4GHz专有协议的无线SoC

1.jpg

Silicon Labs的专有无线设备可提供高性能无线连接和超低功耗的 8 位和 32 位微控制器选项。有了对1421,050 MHz范围、无线 M-Bus以及2.4GHz等主要频带的支持,这些设备可以用来开发多种级别的物联网系统。

【新品推荐】Silicon Labs推出超高抖动性能网络同步时钟

1.jpg

Silicon Labs (亦称芯科科技)时钟从任意输入频率产生任意输出频率组合,简化时钟合成并减少设计所需的计时组件数量。欢迎了解更多产品及参考设计信息!

【技术干货】CMOS数字隔离助工业自动化安全性大增

3.png

本文除针对工业自动化目标市场的隔离应用外,也详细说明了新型互补式金属氧化物半导体(CMOS)数字隔离器相较于传统光耦合隔离方案对工业自动化应用所带来的显著优势。欢迎观看完整文章!

蓝牙知识大补帖:蓝牙5在广播消息容量的大跃进!

#3 Small image.jpg

有着四倍的距离,两倍的速度和八倍的广播消息容量!蓝牙5正在重新定义开发人员的工具包,那么蓝牙5如何实现呢?我们来看看吧。欢迎观看完整文章!

有了它,USB数字音频设计就这么简单!

1.jpg

数字音频解决方案越来越受欢迎,因为它们为选择各种编解码器的消费者提供更高的音质和更大的灵活性。为此,Silicon Labs日前推出了具有固定功能的USB音频桥接器件,有效地帮助开发人员摆脱固件开发的复杂性

好的隔离器让你的光伏逆变器更可靠

3.jpg

太阳能发电逆变器对于将太阳能发电送到电网是至关重要的。对此,Silicon Labs特别针对光伏逆变器的设计架构及隔离应用需求进行详细的分析,并提出最符合成本效益及性能要求的CMOS隔离解决方案

CMOS数位隔离器产品优势

2.png

芯科科技是市场领先的CMOS隔离器技术与设计专家,旗下性能优异的、创新的数字隔离产品组合包括 CMOS 数字隔离器、隔离式栅极驱动器、隔离电流传感器、隔离式系统产品和隔离式 FET 驱动器系列。

EFR32xG12物联网多协议无线SoC产品资料下载专区

wireless-gecko-intro-hero-community.png

为了帮助工程师深入了解EFR32xG12的功能特色、优势,以及应用与设计技巧,我们特别在Silicon Labs中文论坛设置:“EFR32xG12物联网多协议无线SoC产品资料下载专区

满足下世代数据中心需求的时钟、电源及传感器

3.jpg

随著4G、5G移动网络,以及物联网(IoT)的蓬勃发展,2020 年的网络传输数据将爆量增加到超越你我的想像。可想而知,数据中心运营商正面临著前所未有的重大挑战,因此需要更先进的半导体解决方案以迎合日益增加的数据传输和存储需求。

 

Si705x让医疗级精度的温度传感设计超简单

3.png

本文将聚焦介绍新款Si705x数字温度传感器的功能特性与应用优势,请观看完整文章。

冲向2017年物联网的增长浪潮

2.jpg

更多的联网设备将在2017年加入物联网阵营,消费者每天将与平均三台甚至更多的联网设备互动,而我们将继续在生活的方方面面看到更多的物联网联接。

【新品出击】Gecko MCU创建下一代安全、先进IoT设备

1.jpg

Silicon Labs持续增强EFM32™ Gecko微控制器(MCU)家族,并于日前推出全新的JadePearl Gecko产品,以满足嵌入式开发人员对于设计下一代安全、高端IoT设备的需要。欢迎观看详细的产品应用及参考设计介绍。

无线小壁虎开拓IoT多协议设计视野

1.jpg.png

芯科科技(Silicon Labs)最新推出的EFR32TM Wireless Gecko无线小壁虎片上系统(SoC)家族成员――EFR32xG12,已经为各层次开发人员提供多协议切换功能,并能轻松添加到日益复杂的IoT应用之中。欢迎观看详细的产品应用及设计实例介绍。

【大趋势】数字广播浪潮席卷汽车行业

2.jpg

Silicon Labs提供符合车规的车用调谐器,利用CMOS技术打造兼具优异讯号接收能力且低成本的车用调谐器,进而帮助车厂和Tier 1业者全面迎向数字广播设备的设计热潮。同时,我们也提供灵活的音频软件以实现高级音频后处理(post-processing)功能。请阅读完整报导

智能照明的下一步怎么走?

1.jpg

智能照明(Smart Lighting)的技术发展愈发成熟,也在全球各个国家获得更多家庭、企业,甚至是城市的采用与青睐。芯科科技(Silicon Labs)近期参加中电网举办的智能照明主题月活动,并进行一场主题为创新连接照明与多协议,多频带的性能和应用的趋势演讲,欢迎观看完整的演讲整理报导

蓝牙知识大补帖,你准备好奔向Bluetooth 5.0了吗?

1.jpg

蓝牙技术联盟已正式宣布推出新一代的核心规格版本“蓝牙 5”(Bluetooth 5)。其主要更新包括更长的传输距离、更快的传输速度、更大的广播数据传输量,以及与其他无线技术的互操作性和共存性的提升。让我们来看看蓝牙 5的三技术革新。

视频:全套zigbee网状网络参考设计秀给你看

2.png

近期我们在国际大展中实际演示了稳定、可靠且支持大量节点的zigbee网状网络参考设计,并录制了视频,帮助行业人士了解zigbee如何真实地走入您的家中与您的生活!

12G-SDI超高清影音传输规格为定时设计投下震撼弹

2.jpg

影音规格的大幅跃进也为后端平台运营商带来极大的挑战,必须通过更先进的12G-SDI影音传输接口技术才能达成超高分辨率内容传输要求。芯科科技特别针对12G-SDI接口的应用与设计趋势,以及相应的定时设计需求进行了详细的分析。欢迎观看完整文章。

最新Micrium RTOS让嵌入式开发快狠准!

2.jpg

Micrium OS是最新发展的、通过验证的嵌入式μC/OS™实时操作系统(RTOS)。优化的Micrium OS和新Platform Builder支持所有主流平台和处理器架构,可以加速嵌入式的设计。

 

 

 

智能联网照明大哉问

1.jpg

芯科科技(Silicon Labs)产品营销工程师Alex Koepsel最近开始解决市场面临的一些迫切问题。通过本篇智能联网照明大哉问的文章,将能为您在投入产品设计前建立更全面的知识与了解。欢迎观看完整文章。

华丽穿梭消费、工业、汽车IoT应用的8位MCU

1.jpg

芯科科技近来持续扩展旗下8MCU系列──EFM8TM的产品阵容,近期更进一步推出经AEC-Q100认证的EFM8最新解决方案,达到了汽车电子要求的严格品质标准。欢迎观看完整文章。