ZigBee/Thread物联网连接照明及家居自动化参考设计亮丽登场!

by Administrator Siliconlabs ‎03-31-2016 02:21 AM - edited ‎05-12-2016 07:48 AM

Silicon Labs为亚太区资深市场拓展经理陈雄基表示,Silicon Labs是物联网软硬件解决方案供应领导厂商,凭借在ZigBee/Thread无线连接协议开发方面迈出的领先脚步,Silicon Labs已发表一整套物联网连接照明及家居自动化参考设计,完全覆盖从传感器、MCU计算、电源管理、无线连接到云服务的一站式设计需求藉此帮助客户降低产品开发复杂度、成本与时间

11.png

ZigBee协议支持高安全、高可靠和自我修复功能的网状网络,同时其基于标准的网络和应用层规范,使设备具有互操作性,因此成为开发智能照明及家居自动化设备的理想无线解决方案。Silicon Labs可提供包括ZigBee HA 1.2连接照明控制套件、调光开关、智能插座,以及ZigBee Wi-Fi/以太网网关和Thread边界路由器等必要构件的解决方案。

 

陈雄基进一步说明,通过一流的ZigBee/Thread网络方案,开发人员将能轻松实现需大量节点控制的智能家居及照明控制应用,还能兼顾对低设计成本和低功耗运作的考量。

 

至于近期才问世的Thread无线标准更是万众瞩目,Thread目提供天然的IP支持,让每一个物联网设备都能拥有一个IPv6地址,并可以由家庭区域网(HAN)上的当地设备直接建立连接。

陈雄基指出,Silicon Labs开发出一个Thread边界路由器,并通过手机或平板的网页浏览器连上由20个灯泡组成的Thread智能照明参考设计,就能进行实时的开/关和调光控制。相关演示视频请点击下方图片连结观看:

Thread具备非常巨大的应用潜力,在ZigBee网关与Thread边界路由器的比较中,传统ZigBee网关须做翻译的动作,并且要经过较复杂的程序才能控制相关的终端节点,而Thread基于IPv6架构的IP信息封包传送,不需编码及翻译,使用上更加直觉及简化,可搭配ZigBee或其他无线协议设计,让整个物联网网路的功能性、安全性和易用性大幅升级。


 

随着物联网发展得愈发火热,无线连接需求定将水涨船高,目前Silicon Labs已站上ZigBee/Thread芯片及模块供应的制高点,并在近期强化产品阵容,推出了Wireless GeckoTM无线SoC系列产品,提供从Bluetooth SmartZigBeeThread2.4GHz专有协议的全方为设计支持,将成为ODMOEM的最佳半导体合作伙伴。


 

更多Silicon Labs物联网芯片、软件工具及参考设计信息,欢迎访问芯科中文官方网站相应网页:http://www.silabs.com/iot/Pages/iot-applications.aspx#connected?Utm_Source=Cmty&Utm_Medium=web%20pag...

您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科社交媒体: