Silicon Labs在汽车电子领域的两大突破

by Administrator Siliconlabs on ‎03-02-2017 02:49 AM

日前,在接受《电子技术应用》专访时,芯科科技(Silicon Labs)全球行销长Michele Grieshaber女士表示,2016年,Silicon Labs在汽车收音机调谐器和EFM8 MCU方面均实现突破。欢迎深入了解我们在汽车电子领域的领先技术。

 

3-1.jpg

Silicon Labs全球行销长MicheleGrieshaber

 

根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的市场调查报告显示,2016年全球半导体产值将达到3,550亿美元,持续维持成长势头,从终端应用来看,汽车电子的需求增长将会高于平均水平,成为促进半导体行业发展的强劲动能。随着先进电子科技和半导体工艺改变整个汽车行业的面貌,全球汽车电子行业将迎来生机勃勃的春天。

 

换句话说,汽车电子也已成为半导体产业至关重要的应用市场。近年来,平均每年有超过9,000万台汽车出货,这显示商机相当巨大,特别在智能汽车、车载信息娱乐系统(IVI,In-Vehicle Infotainment)及导航系统的发展热潮引领下,全球主要的汽车OEM制造商和Tier 1系统供应商对于汽车收音机调谐器(AutomotiveTuner)的性能要求也愈来愈严格,因为汽车收音机调谐器是复杂的信息娱乐平台的核心,一个为驾驶者和乘客提供高级广播收听体验的必备组件。

 

领先的CMOS汽车调谐器设计工艺

 

Silicon Labs2005年就开发出第一款基于CMOS技术的FM无线电接收器。面向需求快速成长且技术不断变化的汽车电子市场,SiliconLabs更在2009年正式进军汽车收音机调谐器和DSP音频信号处理领域,并且是行业中采用先进CMOS RF工艺设计收音机调谐器的领先厂商,引领了一波颠覆性的AM/FM调谐技术革命浪潮。

 

通过标准的CMOS制程工艺,我们得以实现高集成、高性能RF且极具成本竞争力的芯片解决方案,并且能符合AEC-Q100标准,提供客户绝对可靠的品质。由于产品深受行业的信赖,2016SiliconLabs在汽车收音机调谐器领域达成了两个重大的里程碑,一是全球前十大车厂中已有高达七家厂商采用SiliconLabs的解决方案,二是我们正式超越了5,000万颗前装车载收音机芯片出货(截至2016年第三季,Silicon Labs在汽车前装及后装市场的收音机调谐器总出货量已超过8,000万颗),可以说,Silicon Labs已成为汽车广播/音频信号设备市场中少数几家获得巨大成功的半导体供应商。

 

超低功耗的EFM8车规MCU

 

除了在汽车收音机调谐器领域取得了里程碑式的突破和巨大成功之外,SiliconLabs2016年还取得了另一项汽车电子领域的突破性进展——推出经过AEC-Q100认证的、超低功耗的EFM8 MCU产品,可以满足广泛的车内触摸界面和车身电子电机控制应用。

 

新型EFM8SB1Sleepy Bee MCU系列产品带有高分辨率电容数字转换器(CDC),可提供超低功耗的触摸唤醒能力(<1µA)和12路可靠的电容触摸感应通道,可以替换许多应用中的物理按键开关。该MCU非常适合用于基于触摸的控制装置,如顶灯和头顶按钮。电容式触摸控制为当今装载电子系统的车辆提供了更持久耐用且防潮的用户界面,以及更时尚的观感。

 

EFM8BB1/BB2 Busy Bee MCU系列产品支持-40~+125的宽温度范围,适合于那些必须满足严格的汽车资格认证,可在宽温度范围内工作,同时在所有温度下都可提供高性能的应用。EFM8BB1器件可为成本敏感型设计提供最优的性价比,而EFM8BB2产品可提供增强的模拟和数字外设性能。对于模拟密集型的汽车车身控制应用,诸如座椅调整、风扇控制、车窗升降和燃料箱传感器,EFM8BB1/BB2MCU是一种良好的选择。

 

欲了解更多Silicon Labs的WGM110 Wi-Fi®模块信息,请访问相应网页:http://cn.silabs.com/products/wireless/wi-fi/wgm110-wizard-gecko-module  

原文链接:http://www.sekorm.com/news/4425.html

 

请可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg