Silicon Labs与生迪携手点亮zigbee智能照

by Administrator Siliconlabs on ‎02-23-2017 02:16 AM

生迪Element LED灯泡采用Silicon Labs zigbee®技术实现IoT连接

- 屡获殊荣的Element灯泡比白炽灯节能80% -

 

Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布为中囯生迪公司(Sengled)屡获殊荣的Element可连接灯泡提供最佳的zigbee®技术。Silicon Labs的无线SoC和zigbee协议栈使得Element灯泡能够轻松地连接到部署在智能家庭中的多节点网状网络。生迪开发和制造集成消费电子和节能LED灯泡的智能照明产品,通过iOS和Android应用程序或流行的智能家居生态系统,消费者可以单独或成组的控制Element灯泡、定制一系列智能照明功能、按照规划的时间自动地在夜晚开灯或白天关灯以节省能耗。

 

生迪的研发副总经理孙超群表示:“简单、可靠的无线连接是Element灯泡在市场上取得成功的关键所在。这也是我们选择使用Silicon Labs高可靠zigbee协议栈、经过市场检验的无线SoC以及易用的软件开发工具的原因。Silicon Labs全球应用工程团队还提供网状网络设计和全球射频认证方面无与伦比的专业建议。”

 

Element灯泡的时尚现代设计与现有灯座无缝衔接,使得当代家居装饰更加完美。生迪Element产品融合了LED灯泡优秀的能效和先进功能,比如:定制规划时间、色温调节(从柔和的2700K白光到6500K日光)和能耗追踪,所有这些都可通过云连接无线技术进行控制。Element灯泡比传统白炽灯泡节能80%,仅使用9.8W即可提供60W等效输出,其额定持续使用时间约为22年。生迪Element灯泡荣获2017年CES国际消费类电子产品展览会生态设计和可持续技术类奖项。

 

Silicon Labs高级副总裁兼物联网(IoT)产品总经理Daniel Cooley表示:“我们祝贺生迪在当今快速增长但充满竞争的可连接照明市场中荣获大奖并得到消费者认可。我们很荣幸能为生迪的创新智能照明产品提供关键应用的无线技术,这些产品对消费者的生活和环境都发挥了正面积极的影响。”

 

zigbee是可连接照明应用中领先的无线网状网络协议。基于被广泛采用的IEEE802.15.4标准及2.4 GHz运行频段,zigbee提供了无线智能照明控制所需的可扩展性、互操作性、可靠性、能源效率和安全性能。Silicon Labs是包括可连接照明在内的IoT应用领域中领先的zigbee网状网络技术供应商。到目前为止,Silicon Labs的网状网络SoC和模块的全球出货量已超过1亿个。

 

关于生迪

生迪是LED照明以及开创性研发领域的全球创新者,为智能照明带来有极富创意性的新思路。生迪通过将消费电子和节能LED灯泡相融合,为消费者提供App控制、直观、环保的产品,让每个房间都具有智能家庭的功能,并且通过娱乐、互联和安全技术进一步提升可连接家庭应用体验。更多信息请浏览网站:www.sengled.com

 

关于Silicon Labs

Silicon Labs(NASDAQ:SLAB)是领先的芯片、软件和解决方案供应商,致力于建立一个更智能、更互联的世界。我们屡获殊荣的技术正在塑造物联网、互联网基础设施、工业自动化、消费电子和汽车市场的未来。我们世界一流的工程团队创造的产品专注于性能、节能、互联和简易化。更多信息请浏览网站:www.silabs.com

 

欲了解更多Silicon Labs的智能照明解决方案信息,请访问相应网页:

http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting       

 

请可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg