CES五十周年展出焦点:IoT无线网状网络技术扛大旗!

by Administrator Siliconlabs on ‎01-23-2017 02:50 AM

 

日前才圆满落幕的CES 2017展会,已经是第50届举办。在这个对于全球消费电子行业发展极具指标性意义的展会中所演示的应用及产品,往往引领了未来23年的科技发展趋势,由于今年适逢CES50周年,其展示内容更是引人注目。芯科科技(Silicon Labs)此次也参与了这场盛会,而Silicon Labs软件工程副总裁Skip Ashton也将在此分享他在会中的重点观察。欢迎观看完整文章。

 

无线网状网络标准蓬勃发展

 

先从CES 2017上疯狂的人群开始。智能家居市场上的许多企业,旨在展现他们的技术,将Sands Expo变成了一个智能家居中心。各个标准联盟包括zigbee,Thread,ZWave和OCF都有自己的展位。大型公司,设备供应商和甚至活跃在Comcast这样的空间里的服务提供商,也都展出了现有的和新的产品。

 

值得注意的事件是dotdot的发布和在zigbee和Thread展位上运行的Thread演示。这是行业使用不可知的应用层的一个重要步骤,该应用层可以跨不同的物理层用于设备控制。dotdot似乎被市场和媒体都能很好地接受。

 

这似乎是我参加过的最繁忙的CES展之一。这是因为会议次数很多。但这不是人们来到CES的原因,他们想看看展出的产品。那么今年的展览有什么呢?

 

zigbee - 我认为这是最好的zigbee展位。有一个包括了超过100个zigbee产品的墙,加上正常的公司pod显示。满是设备的墙吸引了很多目光,真正展示了广泛范围的产品。dotdot演示看起来很好,也吸引了很多问题和兴趣。展台忙碌不断,有一整套关于zigbee的状态,和dotdot意味着什么的媒体和分析简报。

 

CES_zigbee_Booth_FINAL.png

Zigbee设备墙

 

Thread - Thread展位也看起来很好,也有一面大墙演示运行在Thread上的dotdot,Weave和OCF,加上公司显示。Thread展台也很忙,也有新公司,新闻界和分析师提出问题。Thread的市场及其潜力继续增长,dotdot的发布开始将那些想要开发产品的人们聚在一起。

 

Thread_Wide.png

 

 CES_dotdot_3.png

运行在Thread上的dotdot设备的演示

 

OCF_Wide.png

OCF展台还有来自OCF生态系统的各种各样的公司。

 

对于设备制造商 - 除了谈论他们的语音控制功能,人们真正的想展示他们支持的广泛的技术。这里是Leedarson的一个例子。 

 

CES-Leedarson_6.png

 

对于大型家电制造商来说,在这个CES的智能家居的方法不是设备,而是高端智能家电及其操作系统。下面是三星和海尔的展位及其家电。注意,这是三星展位的一小部分,他的展位是相当大的,但没有包括SmartThings设备(包括去年)或任何Artik设备。

 

Samsung_Wide.png

 

Haier.png

 

我还必须放上在WNC部分(ZWave展位)的图片,其中有工业IoT显示智能电表和通信集线器(这是由Silicon Labs启用的)。

 

CES_WNC_10 copy.png

 

ZWaveCES2017展位

zwave_wide.png

 

语音控制再进化

 

另一个值得关注的是语音控制。Amazon Echo的成功意味着,如果没有Alexa Skill,您就不能拥有连接的产品。就像我今天看到的,现在Alexa有超过8,200项skill,其中超过4,000项skill是在过去90天添加的。这意味着智能家居系统,如Lutron,Crestron,Control 4,SmartThings,或IRIS都被启用,来自Philips,OSRAM和其他公司的照明产品也是如此。

 

Somfy从myFox推出了一个新系统,它已经被集成。我们曾经看到一个专注于用于设备控制的触摸屏控制器。这些产品,及其相关的移动应用程序似乎主要将语音作为主要接口。显然,除了Alexa之外,还有Siri和Google Assistant也想成为你的语音控制。

 

欢迎扫描以下二维码,关注芯科科技社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg