3/15日上海慕尼黑电子展,传授最潮的多协议设计密笈

by Administrator Siliconlabs on ‎03-06-2017 02:37 AM

芯科科技(Silicon Labs)将参加31415日举办的2017年上海慕尼黑电子展(electronica China),将与代理商合作伙伴世强先进科技在上海新国际博览中心的E44444号展台,携手展示支持 zigbee/Thread/蓝牙/Sub-GHz的专用无线SoC、火柴棒头大小的蓝牙SiP模块,为物联网行业提供绝佳的无线连接解决方案。

 

与此同时,Silicon Labs还将参与315日参与大会同期举办的国际嵌入式系统创新论坛,由Silicon Labs亚太区资深市场拓展经理陈雄基先生带来一场主题为:“Wi-FizigbeeThread无线在2.4 GHz频带上共存的推动的演讲,深入说明物联网开发人员为何需要支持多种协议和频带来解决各种连接设备的应用,并回顾多协议,双频SoC的用例,从网状网络的蓝牙调试到网络之间动态时间分割等议题。欢迎至活动网站预先报名。

 

Silicon Labs演讲信息

 

论坛名称:国际嵌入式系统创新论坛

地点:上海新国际博览中心 E5馆二楼 M31会议室

时间:2017年03月15日,10:00-10:30AM

演讲主题:Wi-FizigbeeThread无线在2.4 GHz频带上共存的推动

主讲人:Silicon Labs亚太区资深市场拓展经理陈雄基先生

报名链接:http://www.electronicachina.com.cn/zh-cn/conference/detail/fd57q48.html

 

演讲简介

 

物联网市场的变化很大,新的应用,用例和无线协议的出现推动了新型连接设备产品的爆炸性增长。物联网开发人员通常需要支持多种协议和频带来解决各种连接设备的应用。支持双频带、多协议无线SoC功能的出现,免除对物联网系统中多个无线收发器和MCU的需求后,简化了设计和部署连接设备的流程。本会议将回顾多协议,双频SoC的用例,从网状网络的蓝牙调试到网络之间动态时间分割等议题。

 

物联网市场正在整合基于三种标准的无线技术:802.15.4网状网络协议(ZigBee和Thread)、Wi-Fi和蓝牙低功耗。ZigBee和Thread可涵盖许多可互操作节点,是网网络的最佳选择,而Thread尤其适用在基于IP的网状网络。Wi-Fi 是高数据速率应用程序(如流动式音频和视频)的完美选择。

 

蓝牙低功耗是个人区域网络设备(如可穿戴设备)以及新兴应用(如信标)的理想选择。除了这些标准的协议之外,传统和新兴的专有协议也很受欢迎,尤其是开发人员想要不受行业标准或联盟要求的约束来优化他们在设计产品的性能和成本的时候。

 

欢迎通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg