高效、安全、可升级的智能照明参考设计点亮IoT大未来

by Administrator Siliconlabs on ‎01-19-2017 02:30 AM

全球能源短缺、环境污染问题已经浮上台面,因此,对能源占用有极高比重的照明应用行业正积极迈向更节能的“智能照明”方向发展,希望通过省电的LED灯泡、互联的网状网络技术,达成智能化的照明控制,进而确保善用每一分电力资源。

 

尽管推展智能照明的号角已然响起,然而,开发商在实际应用及技术研发层面能面临著许多大大小小的挑战,诸如新兴能源标准、新科技与IoT技术的导入、大规模建置、日益加剧的行业竞争,以及如何同时满足产品性能和市场所需价位的必要条件等。面对上述挑战,全球物联网解决方案领先供应商芯科科技(Silicon Labs)已经发布一系列多协议/多波段无线SoC、节能型微控制器(MCU)、光学/环境传感器,以及丰富的照明应用参考设计,帮助设备开发商以智能照明点亮IoT的未来。请阅览完整文章。

 

智能照明关键考量及解决方案

 

面向智能照明设计,工程师必须考量控制、传感、互联、资料分析,以及易于建置等各个层面的技术要求。为了解决设计人员在工程上的各种挑战,Silicon Labs提供了业界最先进、最完整的照明软硬件产品和技术,包括低功耗的8位/32位MCU、紫外线(UV)/环境光/温度传感器、多协议无线SoC/模块、软件开发工具,以及全集成的参考设计,能够提供一站式的平台解决方案,符合从家居照明、商业建筑照明、工业照明所需的一切设计需求。

1-1.jpg

1-2.jpg

兼顾智能照明设备尺寸,成本与性能

 

除了提供全方位的照明解决方案外,Silicon Labs还带给客户极重要的优势,就是通过业界最小尺寸、支持最新ZigBee/Thread协议和应用文档的Mighty Gecko无线SoC/模块产品,让工程师能同时兼顾设备成本、尺寸和性能,并且达到快速上市的目的。

 

Silicon Labs的EFR32MG Mighty Gecko SoC,为家庭和楼宇自动化提供业界领先的多协议无线连接。Mighty Gecko SoC的高能效架构包括高性能的ARM®Cortex®-M4处理器与2.4GHz收发器,该收发器具有集成的功率放大器和平衡-不平衡转换器(Balun),能够提供+19.5dBm输出功率,适用于超低功耗无线传输应用。

 

Mighty Gecko SoC运行Silicon Labs强大的Golden Unit ZigBee PRO认证的软件协议栈和ZigBee HA 1.2认证的应用程序,这使得可连接设备能够可信赖的加入、交互操作以及离开网状网络,并且能够在同一网络中连接从几个到几百个节点,而无需对现有系统进行代价高昂的重新布线。

 

基于Mighty Gecko SoC并内建协议栈、集成天线选项及外设的Mighty Gecko模块方案,已通过各种RF监管认证,能够更进一步帮助开发人员减少成本、复杂性和上市时间。

1-3.jpg

智能照明实际应用架构

 

目前业内已有许多照明厂商和设备业者成功实现了“智能照明”的系统解决方案,并已经推上市场,包括IKEA、生迪(Sengled)、欧司朗等等,使得整个智能照明市场的发展更加火热。

 

通过Silicon Labs提供的全套照明软硬件解决方案和参考设计,将能助您快速赶上这股浪潮,迎接崭新的商机。下图为基于Silicon Labs参考设计组成的智能照明应用示例,可以协助您快速评估各部所需的软硬件技术。

1-4.jpg

欲了解更多SiliconLabs 智能照明解决方案和参考设计信息,请访问:

http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注芯科科技社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg