高安全性、大存儲容量EFM32 Gecko MCU震撼上市

by Administrator Siliconlabs on ‎03-20-2017 03:22 AM

Gecko微控制器在安全性、存储和外设方面取得重大提升

- 通过Silicon Labs新款EFM32™Jade和Pearl MCU
构建安全、功能丰富且省电的IoT设备 -

 

Silicon Labs(亦名芯科科技NASDAQSLAB持续增强EFM32™ Gecko微控制器(MCU)系列产品以满足嵌入式开发人员对于设计下一代安全、高端IoT设备的需要。使用Silicon Labs新款JadePearl Gecko MCU,开发人员可轻松地将触摸控制界面、强大的安全性能和多种低功耗传感器添加到IoT设备之中。新款MCU特别在高性能、低能耗应用,以及支持通过在线(OTA)更新终端产品方面进行了优化。

 

Jade和Pearl Gecko MCU提供一流的硬件加密技术,具有高能效的安全加速器、真随机数发生器(TRNG)和安全管理单元(SMU),确保IoT设备的安全连接,且不会牺牲电池使用寿命。加密/解密加速器运行最新的安全算法,具有比传统软件实现方案更高的性能和更低的功耗。除了传统的存储器保护单元,安全管理单元能够通过软件为外设访问配置更精细的安全等级。外设也可通过硬件进行单独保护,仅有经授权才能允许访问外设的寄存器接口。

 

安全性,存储和外设集成度全面升级

 

与上一代Jade和Pearl Gecko产品相比,新款MCU具有更多的闪存容量(最高1024KB,具有双区架构)和RAM容量(最高256KB),从而使得开发支持实时操作系统(例如Micrium OS)的功能丰富的嵌入式应用变得更加容易。双区存储架构使得即使在产品部署之后也具有可靠的现场升级能力。

 

分别基于ARM®Cortex®-M3和M4处理器,增强型Jade和Pearl MCU具有超低活动电流、多种休眠模式,以及能够确保安全、电池供电IoT产品的其他架构功能,同时支持需要高性能和低功耗的其他嵌入式系统。新款MCU还包括先进的电容传感控制器,能够在设备处于节能的深度睡眠模式时依旧保持活动状态,支持电容触摸操作,消除了通常需要添加片外控制器所产生的成本和设计复杂度。这些MCU也具有Silicon Labs的LESENSE传感器接口,允许在MCU内核处于睡眠模式时自动检测传感器输入。

 

Silicon Labs高级副总裁兼物联网产品总经理Daniel Cooley表示:“我们持续扩展GeckoMCU系列产品,以满足IoT快速发展的需要。我们的新款Jade和Pearl MCU提供了无与伦比的综合性能,包括安全特性、较大的存储、集成了丰富的外设,以及超低的活动和睡眠电流等。”

 

新款Jade和Pearl MCU软件兼容全系列的EFM32 Gecko MCU以及Wireless Gecko SoC,实现最广泛的软件复用,节省开发人员的开发时间和成本。Silicon Labs计划于今年晚些时候推出新的Gecko MCU产品,这些产品具有更高性能、更大的存储、更低功耗外设和工业通信能力。

 

EFM32JG12 Jade Gecko和EFM32PG12 Pearl Gecko MCU现在已经量产,可提供样片,支持7mmx 7mm QFN48和7mm x 7mm BGA125封装。SLSTK3402A EFM32PG Pearl Gecko入门开发套件也已经供货,开发人员能够快速评估和开发基于Gecko的应用。Silicon Labs的全套Simplicity Studio开发工具也完全支持Gecko MCU产品系列,开发人员可免费获取。

 

欲订购Jade和Pearl Gecko产品的样片和开发工具,请浏览网站:http://cn.silabs.com/products/mcu/32-bit/efm32-gecko

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg