软硬件结合,提供完整物联网解决方案

by Administrator Siliconlabs on ‎01-23-2017 02:52 AM

201610月,芯科科技(Silicon Labs)宣布收购业界领先的物联网(IoT)实时操作系统(RTOS)软件供应商Micrium。此一战略性收购有助于所有开发者简化IoT 设计,使业界领先的商业级嵌入式RTOS Silicon Labs物联网专业知识和解决方案进行整合。MicriumRTOS和软件工具将继续供应全球的合作伙伴,为客户提供广泛的选择,包括非Silicon Labs的硬件。Micrium也将继续全力支持现有及新的客户。日前Micrium Software创始人Jean Labrosse先生接受媒体专访,针对物联网软硬件设计结合的趋势提出了精辟的分析与观察,欢迎观看完整文章。

4-1.jpg

Micrium Software创始人Jean Labrosse

 

行业形态正在急剧变化

 

IoT的快速发展使得供应商需要为市场提供全面的解决方案。这些被采用的解决方案要能取代目前惯用的做法(即开发人员单独选择每个组件,并自行将所有组件整合在一起)IoT中预测的设备数量、产品的多样性和快速上市的需求推动了上述变化。实时操作系统(RTOS)和嵌入式组件将会在IoT领域获得大发展,并且这些设备将是高度相互制约的。

 

Micrium一样,Silicon Labs了解市场如何变化,并正在向提供更全面的解决方案迈进。即使在此次收购之前,Silicon Labs也已经建立了强大的连接、处理和传感产品线系列,并成为物联网市场的领导者。Silicon Labs现在已可提供微控制器、无线电、传感器、开发工具和软件,唯独欠缺嵌入式软件。Micrium的产品正弥补了Silicon Labs这一点,所以彼此刚好互补。最终,通过共同努力,我们将能够提供完整的硬件/软件解决方案,使客户的开发过程更加轻松,减少了他们在产品底层研发上所花费的时间和成本,使他们能够将精力集中在最终产品上进行差异化增值开发。从根本上说,作为Silicon Labs的一部分,我们能够以更加统一、全面的方式商需要为市场提供全面的解,更好地为全球客户提供支持。

 

Micrium发展现状

 

Micrium提供RTOS内核和相关的嵌入式通信协议栈。在此领域,我们多年来一直是中国市场第一大供应商。我们的软件在大学尤其受欢迎,因为我们提供教育界使用的免费许可证。我们这样做,让学生可以使用纯粹、可靠且经验证的源代码来了解嵌入式系统。当这些学生进入劳动力市场,他们可以购买许可证,以便在他们的商业产品中使用他们已经熟知的软件。这使得在嵌入式设计中执行Micrium产品非常容易,也助力我们在这个市场中保持强势地位。

 

我们目前的开发计划就是尽可能让RTOS内核和嵌入式器件比从前更容易使用。重点就是让开发人员在产品开发时把重心放在增值部分,而非其它琐碎的地方,所开发出来的最终产品能运行在成熟的嵌入式软件之上,从而能更快上市。

 

Micrium的优势

 

谈到IoT,像LinuxAndroid这样的系统根本不适合MCU,他们不适合应用在周边设备里。大多数IoT应用程序非常小,并且不能支持这些操作系统,甚至是其精简版本。仅仅从性能的角度,这些开源的方案也不能很好地满足多任务内核整个系统的需求。

 

当评估真正的RTOS产品时,往往第一个问题会问,公司是否只提供一个内核,或者它是否提供内核和其它嵌入式器件、协议栈等。就易用性而言,即使内核是免费的,如果这是这家公司提供的唯一产品,设计师仍然要负担任务去选择芯片、寻找器件、挑选协议,然后按需要整合一切。商业RTOS(例如Micrium,提供内核、组件和通信协议栈)提供了更完整的解决方案,更易于使用。

 

原文地址:http://www.eepw.com.cn/article/201701/342630.htm

 

欢迎扫描以下二维码,关注芯科科技社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg