“物联网英雄”系列故事(六) Halo Smart Labs首席执行官Ben Stagg带来 最安全、最智能的Halo烟雾报警器

by Administrator Siliconlabs on ‎12-31-2015 03:24 AM

4.jpg

本周,小编将带来“物联网英雄”系列故事第六期。烟雾报警器在我们的日常生活中随处可见,但很多人也许并不知道大多数普通烟雾报警器只能探测某种特定类型的烟火,比如爆燃火或者阴燃火。这就意味着,当人们生活中出现火灾隐患时,烟雾报警器并不一定能迅速做出反应,从而耽误救援和逃生的时间。

 

现在,一家名为Halo Smart Labs的公司正在为消费者解决这样的忧虑,他们推出的Halo烟雾探测器既可以探测爆燃火又可以探测阴燃火,还具备探测一氧化碳的功能。此外,他们还在为该设备加入接收当地天气警报的功能,以提醒人们防范恶劣的气象环境。Halo Smart Labs公司的首席执行官Ben Stagg先生就是我们本期要介绍的“物联网英雄”。近日,小编在美国的同事采访了Stagg先生,他谈及了自己创办公司的初衷,详细介绍了最安全、最智能的Halo烟雾报警器的特性和功能,以及相较于其他烟雾报警器的优势,并提出了自己对物联网未来发展的认识。下面就来看看Stagg先生与大家分享的精彩观点。

 

Stagg先生,对许多人来说,创办自己的公司是一个伟大的梦想。你为什么会开办自己的公司?

我们创办Halo Smart Labs的目的是利用技术使人们的生活更安全。这一切实际上起源于对2011年发生的乔普林龙卷风(Joplin tornado)的回应,那场灾难剥夺了160人的生命。我父亲恰好就住在乔普林市外围,当风暴气势汹汹地向他们冲来时,尽管仓库的一台旧收音机发出了警报,但他差点来不及跑到邻居的地下室。那天,我父亲是幸运的,其他人就没有那么幸运了。随即我的搭档Chad White和我就开始萌发了在恶劣天气事件中去改善安全性这一观念,我们很快发现了诸如烟雾报警器等大量其它应用,这些应用中的技术可提供关键的警告信息,从而对人们的生活产生影响。2013年,在一起房屋失火事件摧毁了我母亲的家之后,我们知道自己处于正确的道路上,由此Halo Smart Labs就诞生了。

 

真棒!那么你们正在开发什么产品呢?

大部分人没有意识到,在购买一款烟雾探测器时,他们不得不去选择哪种类型的火灾是他们的家庭想要防止的。对于“爆燃”烟火和“阴燃”烟火,光电和离子传感器会以不同方式工作并探测烟雾。因为目前还没有办法来预知哪种类型的火灾将发生,所以美国国家防火协会(NFPA)建议使用双重传感器以实现最大化的保护。我们实际上采取了进一步的措施,在其中还加入了一个一氧化碳传感器。

 

我们可以非常自豪地说,Halo是唯一一款在同一设备中拥有爆燃火、阴燃火和一氧化碳探测技术的烟雾探测器。我们也知道,为了传达这些不同的警报,我们需要加一个照明环。

 

这是您们面向物联网的首个项目吗?

这不是我的第一款M2M通信产品。过去,我为使用各种嵌入式平台的大大小小的公司构建了消息和数据分配系统。然而,这是我们最近被贴上“物联网”标签的首款产品,也是我们的首款消费性产品。

 

真酷!您现在正在做的最重要的事情是什么?

目前,我们正在做的最重要的事情就是我们的Halo烟雾报警器,以及在Indiegogo众筹网站上将其推向市场。我们已经能够去利用工具、资源,以及像Silicon Labs这样的合作伙伴,来确保产品满足去我们严苛的标准。同时,由我们的客户来帮助我们决定使用产品的哪些特性和功能来响应其需求。这项活动正是我们需要的,它可以吸引一定规模的客户参与到测试小组中,也可以确保我们正在为人们提供一种对他们的生活真正有益的产品。

 

我一直对了解新产品的内部构成颇感兴趣。您们使用了任何Silicon Labs的技术吗?

Silicon Labs的解决方案是HALO提供的许多功能的基础。我们正在利用Silicon Labs的技术,使Halo这种市场上最快速、最智能的烟雾探测器能够接收相应地区的天气警报并警示用户。从一开始,Halo就被打造为一款多种无线接入的设备,可支持当今家居自动化领域中的通信标准。Silicon Labs不仅为我们提供了一种可靠的设计来给Halo添加对ZigBee的支持,而且他们一流的开发工具也使我们能够快速地实现设计。

Halo也使用了一种智能传感器算法,来消除通常与烟雾报警器有关的、令人恼火的假警报。我们团队的首要任务就是获取准确的数据,Silicon Labs的数字湿度传感器在Halo的传感器驱动逻辑中起着不可或缺的作用,它使我们的设备能够避免出现假警报,而假警报对于当今的其它烟雾报警器而言已经是司空见惯的事。

 

一个比较宏观的问题,在您看来,物联网的未来将会是什么样子?

我们正打算持续关注连网设备,它们在我们客户的生活中代表着巨大的价值,尤其是在安全和安保领域。虽然时间会告诉我们连网设备应用的新颖性和便利性是否会在消费者参与物联网的道路上占有一席之地,但我们确信的是从根本上来看,人们需要在家中也要感到安全仍将是进入智慧家庭的主要突破口。