物联网创客指南:EFM32 MCU设计的最佳实践和除错技巧(三)

by Administrator Siliconlabs on ‎03-09-2017 02:44 AM

在前一节中,你了解了一些帮助你进行硬件原型设计的重要原则。在本节中,我们将分享在软件开发方面的经验教训。关键词externstaticvolatile都是什么?你应该在你的代码中使用递归还是malloc()?请继续阅读。欢迎观看完整文章。

 

根据下列重点步骤写好代码,一切都会更好!

 

一 查找硬件设备的现有软件示例

 

开发任何嵌入式解决方案的第一步是找到可以使您的任务更简单的示例。您在自定义解决方案中找到的特定部分的软件示例将帮助您以另一种方式查看设备,并帮助您重新解释设备规格,即使这些示例是针对其他计算机架构或软件语言的。

 

二 编译器的代码

 

没有完美的计算机软件语言。所有语言都有自己的优势和弱点。用于EFM32家族的Simplicity Studio中使用的软件语言是C. C语言有着很长的历史,它被广泛信任,并且在嵌入式设计上表现良好,但是其语法及特性很难掌握。当你在C中编码时,你实际上是为编译器和其他构建工具编写指令。记住这一点。C语言是接近金属的语言,因为您的代码在人类可读格式下编写的代码,汇编代码和二进制映像的构建过程的结果之间仅有几个步骤


C
代码具有严格的类型,要求某些变量匹配得足够好以执行安全赋值。这是为了保护你不要做愚蠢的事情,比如变量(即指针)的地址和变量的内容。但是经常在嵌入式开发中,您需要能够将纯数字转换为地址,以便指定寄存器地址。这需要你熟悉类型转换,以告诉编译器你真的知道你在做什么。

 

三 使用描述性变量和函数名称

 

你可以做的最好的事情是确保你的代码设计得很好,使用描述性的变量和函数名。在C代码中没有与长名称关联的运行性能损失。当构建工具将C代码转换为二进制机器码时,将删除所有标识符。请考虑在FAT文件系统(FF)库中找到的以下代码段:

 

            res= dir_sdi(dj, 0);

            if (res == FR_OK) {

                        do{     /* Find a blank entry for the SFN */

                                    res= move_window(dj->fs, dj->sect);

                                    if(res != FR_OK) break;

                                    c= *dj->dir;

                                    if(c == DDE || c == 0) break;          /*Is it a blank entry? */

                                    res= dir_next(dj, 1);                         /*Next entry with table stretch */

                        } while (res == FR_OK);

            }

 

上面的代码有一些注释,这当然有帮助,是一件非常好的事情,但是很难通过查看变量,函数,枚举和预处理符号知道这个代码的确切原因。考虑使用以下代码作为替代:

 

// Load the first target_directory entrywithout table stretch

result = set_directory_index(target_directory,NO_TABLE_STRETCH)
if (result == FAT_RESULT_OK)

{

            //Look for a blank entry for the Short File Name over all directories

            do
        {  

                        result= find_next_window_offset(target_directory->file_system_object,target_directory->current_sector);

                        if(result != FAT_RESULT_OK)

                        break;

 

                        //Window offset was OK, check the entry

                        short_file_name= *target_directory->short_file_name;

 

                        //Is it a blank or unused entry?

                        if (short_file_name[0] == DELETED_DIRECTORY_ENTRY_BYTE

                                                            ||short_file_name[0] == UNUSED_DIRECTORY)

                                    break;

                                   

                        //Get the next entry with table stretch

                        result= get_next_directory(target_directory, TABLE_STRETCH);     

             }

        while (result == FAT_RESULT_OK);
}

 

是的,代码有点宽,难以键入,但SimplicityStudio提供代码完成与CTRL +空格键的快捷键,你可以随时剪切和粘贴。代码可读性会增强,需要更少的寻找变量名。我们可以通过查看第二个例子来说明,这段代码旨在查看目标目录,并在找到目标目录中的已删除(先前已填充但现在可用)或零(从未填充)短文件名条目时中断。描述性名称允许您像读一段故事似得阅读代码,在你阅读时告诉你目的。

 

四 严肃的对待注释

 

一个好的软件开发人员在几个关键的地方给代码添加了很多注释。注释,如长变量名,不影响到运行时可执行二进制文件的文件大小,只是在那里,以帮助阅读文档的代码。解决方案中每个文件的顶部应说明该文件的目的,并且在每个函数的顶部应有较长的注释,说明函数的用途以及描述输入和输出。除了这些关键的地方,应该在逐行的基础上使用注释,无论代码的意图清不清楚。使用描述性变量名称可以帮助解释代码的目的,并减少必要的注释,使得那里的注释更突出。相信我,一年后你不会记得当初写代码的目的,所以要重视注释了!

 

五 使用emlib库

 

对于EFM32程序员,emlib库是你的朋友。接入EFM32外设时,尽可能的调用这些库。这些库经过良好测试,并有额外的代码来帮助寻找问题,而不仅仅是直接调整寄存器。例如,以下代码使用emlib库:

TIMER_TopSet(TIMER3, 1000);

 

相同的事情可以通过预处理器定义寻址内存映射外设的寄存器来完成,定义TIMER30x40010C00。我们不使用这个地址,因为它很难被记住,但这是TIMER3映射在主内存中的地方。

TIMER3->TOP = 1000;

 

所有外设以完全相同的方式映射到内存地址,因此有时您会看到使用此指针表示法的示例,而不是emlib库函数。如果您将看到em_timer.h中的TIMER_TopSet函数定义,您将看到该函数与此示例完全相同,因此在这种情况下,库函数没有提供任何附加值。然而,使用emlib库,有时会得到比简单操作映射寄存器更多的功能。例如,CMU_ClockEnable函数在最终使用“bit band”命令确保寄存器位自动地设置之前,小心地代表您做出很多决定。尽可能频繁地使用这些库函数,以获得所有EFM32库设计师设计的便利性。

 

六 定义变量以避免堆栈和堆的问题

 

C的许多方面对于非专业的程序员来说并不明显,但在嵌入式设计中运行代码时变得很重要。对于初学者,所有本地声明的变量都在栈上。这些是您在函数或任何代码块中定义的变量。

 

堆栈是从内存顶部或物理RAM中最高可用地址开始的内存区域,然后向下计数,直到达到堆栈限制。如果您定义了太多的局部变量,或者您的代码通过使用递归或其他嵌套函数动态创建这些变量,那么您的堆栈空间会被占满。

 

全局变量是在模块级别的所有函数和其他代码块之外定义的变量。编译器自动为heap上的全局声明的变量分配内存,这是堆栈外的主内存池的一部分,如果您尝试分配太多的RAM,将会产生编译器错误。但是,在代码中使用malloc()命令可以动态地在运行时在堆中分配RAM

 

在具有有限RAM的嵌入式处理器上使用recursionmalloc()命令是一个冒险的任务!你必须理解你的代码将需要多少递归尝试(或malloc()调用)以便解决问题,然后设计一个永远不会用尽堆栈空间的解决方案。 

 

如果您在代码中定义所有变量并让编译器确定如何自动管理内存,您将遇到较少的超出堆栈或堆的问题。即使有这样的预防措施,如果你的代码几乎是可用的RAM大小,当你编译和构建你的代码,你将需要学习如何监视堆栈和堆的大小,这部分内容超出本节的范畴。

 

int foo;                                    //Global variable, memory is on the heap

 

void some_function()

{

            int bar;                        // Localvariable, memory is on the stack

}

 

七 全局静态变量和局部静态变量的差异

 

使用关键字“static”定义的变量表示不同范围的不同内容。在内部函数中,static关键字用在变量的前面,以记住它在函数调用之间的值。它具有一种粘性,你可以在函数的第一次调用时初始化它,然后让它保持其值,而不是每次函数执行时重新初始化非静态变量。在全局范围,所有变量都是粘性的,因为它们只在运行时开始时初始化一次,然后记住它们的值。但是,放置在全局变量前面的static关键字指示编译器该变量对于该模块是本地的,并且不被外部模块使用。对于同一个“static”关键字,这是一个完全不同的含义。

 

int foo1 = 1;   // Global variable, initialized only once

static int foo2 = 2;    // Global variable,initialized only once, private to this module

 

void some_function()

{

            int bar1 = 3;   // Local variable, initializedevery time the function is called,

                                    //private to this function

           

            staticint bar2 = 4;// Local variable, initialized only the first time thatthis function

                                         // is called, private to this function

           

            int foo1;          // This is a bad idea.  Local foo1 overrides global foo1 and makesthe

                                    //global version unavailable inside this function

}

 

八 volatile和extern的含义及如何相互影响

 

只要变量和函数在模块中未声明为static,它们就可以在该模块外部使用,并在其他模块中使用。为了告诉编译器你打算在模块中使用相同的变量,你在一个模块中定义一个常规方法的变量,并在设计中所有其他模块的定义之前添加关键字“extern”。现在,您设计中的所有模块都可以访问同一个变量。但是,如果设计中的其他模块中的一个模块意图修改最初定义的位置之外的变量的值,则必须在该变量前面添加关键字“volatile”。这个volatile关键字告诉编译器该变量可以在模块之外更改,并阻止优化器删除似乎没有效果的语句。

// Module A

int foo;                        //Meant to be modified in this module only

volatile int bar;         // Value can changeunexpectedly outside of this module

// Optimizer must always evaluate the value ofbar

 

 

// Module B

extern int foo;           // We can read this valuedefined in Module A, but should not modify it

extern int bar;           // Since declared volatilein Module A, we can read and modify this variable

 

此外,当使用Release版本和Debug版本时,使用volatile非常重要。当优化设置增加时,编译器将主动尝试压缩不必要的代码。这意味着您需要防止编译器这样做,通过使用volatile关键字可以改变当前范围之外的任何变量。

 

在下一节中,我们将继续介绍软件路径的最佳实践,了解内联函数,如何使用闪存,配置锁以及如何解决缓冲区溢出问题。

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg