满手HRM、温/湿度、光学传感器珍贵技术秀给你看!

by Administrator Siliconlabs on ‎09-26-2016 02:51 AM

面向物联网(IoT)对“感知”的迫切需求,芯科科技(Silicon Labs)持续投注研发技术资源,并打造了一系列针对环境光、生物信号、相对温/湿度和位置感测的传感器解决方案,不仅可为工程师提供最完整且丰富的设计选项,更成为了建立物联网世界的一大推动力。Silicon Labs广泛的传感器产品适用于一些典型的物联网应用,包括智能家居、工业自动化、汽车和各种可穿戴设备。现在就一次秀给你看我们领先业界的传感器技术!

 

/湿度传感器

对于智能家居而言,相对温/湿度传感器是不可或缺的解决方案,可以帮助设备开发商实现居家能源管理、家居自动化控制等热门应用。Silicon Labs具备Si705x系列数字温度传感器,该系列产品具有创新的信号处理和混合信号设计,提供高精度和行业领先的低功耗。这些设备都经过出厂校准,并在整个工作电压和温度范围内保持精确性,而且集成模拟数字转换器支持需要高精度应用的高达14位的分辨率。

 

同时,我们也拥有Si70xx系列相对温度/湿度传感器,这款先进的相对湿度和温度传感器,使用聚合物介电膜的成熟湿度测量技术并采用CMOS混合信号集成电路。此款单片IC集成了完全校准的湿度和温度传感器元件、I2C或PWM接口、芯片信号调节,采用坚固可靠的紧凑型封装。

 

Silicon Labs丰富的温/湿度传感器选项具有业界较佳的小尺寸封装、低功耗优势,能够帮助工程师缩减PCB占位空间和BOM成本来快速达成各式各样的智能传感应用,包括暖通空调(HVAC)、家居自动化、远端监控、资产追踪、居家照护、工业和车用设备等等,而且还能尽可能地延长电池使用寿命。

 

在工业和汽车应用领域,Si70xx传感器方案也能达到市场追求的高精确度、可靠度和低功耗长期运作等特性,Silicon Labs更提供了完善的表面覆盖防护方案,可以防止于户外运作的传感器在采集资料时受到灰尘、泥土或各种液体的影响。

1-1.jpg

光学传感器

 

在光学传感器方面,接近/手势以及紫外线指数(UV)传感器的应用正日益受到业界关注。这些传感器通过撷取环境光资料,让物联网装置能因应环境的变化,主动调整并向用户发出提醒。

 

迎向市场新的设计需求,SiliconLabs近来不断更新接近/手势及UV传感器方案。例如最新的Si1153和Si1133系列光学传感器,为在广泛的运动装备和户外活动产品上添加高精度UV指数测量功能提供了高性价比解决方案。Si1153环境光传感器则特别针对强日光条件和更大范围操作进行了优化,这使得它非常适用于室外环境中的手势控制和接近检测等应用。

 

Si1133传感器则能够实现UV指数等级的精确测量,从而帮助人们评估阳光强度和阻止皮肤受到伤害。Si1133 UV传感器通过I2C串行接口提供输出,其输出可直接对应到世界卫生组织定义的数字UV指数。此外,Si1133也能够感应环境光强度,这允许相关输出显示设备更方便进行自动调节显示亮度。

1-2.jpg

欲了解Si1133 UV指数传感器和Si1153环境光传感器的更多信息,请访问:http://cn.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/si1133.aspx

 

HRM传感器

新一代的可穿戴设备皆已开始利用心率监测(HRM)传感器来追踪户的生命指标。Silicon Labs也看好这项应用发展,持续研发高性能、低功耗的传感器阵容,可以搭配我们的演算法进行包括心率、脉搏血氧饱和度、血压等数据的采集。目前最新型的Si1144光学心率传感器解决方案,是一款改变游戏规则的产品,可以力助设计人员有效降低腕上心率监测应用的成本和复杂度,让他们的设计从此通畅无阻。

 

该HRM解决方案包括一个低功耗光学传感器模块和一个运行Silicon Labs先进HRM算法的节能型EFM32Gecko微控制器。占板面积很小的Si1144传感器模块集成了光学传感器、绿光发光二极管(LED)、LED驱动器、模数转换器(ADC)、控制逻辑和 I2C数字接口,能够精确感测腕上微弱血流信号,媲美胸带式HRM设计的卓越性能。

 

SiliconLabs新一代HRM模块,甚至将蓝牙无线连结也集成进去。这个集成度冠绝群雄的整体解决方案将内建高精准度的动态心率传感器、UV和温度传感器,以及LED灯模组,再搭配芯科集成Bluetooth Smart协议、Cortex-M4 MCU和心率演算法的Blue Gecko无线SoC,让HRM的无线、处理和传感三大设计要素一次到位,将为设备制造商省下大量的研发时间和经费。

1-3.jpg

更多HRM技术信息,欢迎访问SiliconLabs中文官网相应网页:http://cn.silabs.com/products/sensors/infraredsensors/Pages/si1144.aspx#rd

 

位置传感器

除了温/湿度、光学和HRM传感器外,Silicon Labs还推出Si72xx霍尔效应磁敏传感器系列产品,可满足位置感测的应用。观察市面上所有需要位置感测和/或旋转计算的设计,皆希望尽可能缩小尺寸、降低能耗和成本,因此我们提供了一款传感方案,具备领先市场的灵敏度和高集成度,可以让设计人员采用更小的磁铁进而缩减成本。此外,该款传感器功耗低至400nA,还支持高可配置性、场敏感性、运行和释放点,以及1.7–26.5V宽电压范围。

1-4.jpg

传感器至云开发套件

 

为了帮助设计人员更快展开物联网产品开发项目,Silicon Labs近期还发布了一款传感器至云(Sensor-to-Cloud)的开发套件──ThunderboardReact,可使具有传感、处理和Bluetooth® Low Energy连接功能的IoT设计加快速度,轻松建立无线传感器节点到移动设备和云端的连接。

 

Thunderboard React包括电池供电的、具备多传感器的演示板,板上带有可实现IoT连接的具有Bluetooth® low energy技术和强大ARM®Cortex®-M4内核的处理器,以及开源设计文件和可运行在Android和iOS设备上的移动端app软件。开发者可以免费获得所有的硬件原理图、固件、移动端app和云端软件。

1-5.jpg

有关ThunderboardReact开发套件的详细信息,欢迎访问相应网页:http://cn.silabs.com/products/wireless/pages/thunderboard-react-kit-sensor-cloud-connectivity.aspx