最新Micrium RTOS让嵌入式开发快狠准!

by Administrator Siliconlabs on ‎03-09-2017 02:42 AM

优化的Micrium OS和新Platform Builder加速嵌入式的设计

-支持所有主流平台和处理器架构-

 

Micrium OS是最新发展的、通过验证的嵌入式μC/OS™实时操作系统(RTOS),目前已经上市。MicriumOS拥有优化的RTOS内核,通信协议栈,文件系统和图形用户界面。新的Platform Builder工具可以简化开发,一旦开发者确定所需要的组件,该工具可自动解析组件之间的依赖性问题,以及配置启动顺序。使用Micrium OS Platform Builder可为开发人员提供强大的嵌入式设计方法,显著地降低初始设计的复杂性,以及加快产品上市时间。该操作系统可支持所有主要的半导体供应商,包括恩智浦,瑞萨,Silicon Labs和意法半导体。

 

著名的RTOS专家和Micrium软件公司创始人Jean Labrosse表示:无线连接、32MCUSoC以及多接口的物联网设备使得系统比以往任何时候都更难以配置、运行以及正常作业。不久的未来,大多数嵌入式系统都将运行操作系统。Micrium OSPlatform Builder代表了未来基于解决方案的嵌入式设计,它们允许新进和现有客户利用我们可靠、易于使用和通过验证的软件。

 

根据IDC表示,全球物联网相关支出将在2020年达到1.29万亿美元。此一庞大市场正吸引许多制造商和嵌入式专业人士,Micrium OS的优越性能、可靠性和易用性将使他们从中获益。

 

Micrium OS拥有在嵌入式开发方面20年实力强大的软件经验。凭借直观的界面、改进的调试功能,以及先进的、且能更快查明漏洞的错误处理功能,更新的操作系统可简化开发。

 

Silicon Labs产品系列中的Micrium OSPlatform Builder 2017314日开始可于Micrium网站下载。新的商业用户可享受45天的免费下载期,授权许可客户可以继续使用其现有的Micrium软件或迁移到Micrium OS和新的Platform Builder。创客可以查看MicriumOS创客计划以获得特别优惠:https://www.micrium.com/makers/about/

 

开发人员还可以于2017314-16日在德国纽伦堡的嵌入式世界会展(Embedded World)上莅临4-350号展位,现场参观Micrium OSPlatform Builder

 

更多关于Micrium实时操作系统的信息,请点击这里:https://www.micrium.com  

 

您也可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg