智能照明的五大关键考量!

by Administrator Siliconlabs on ‎02-20-2017 02:30 AM

用户不用触摸开关,只需轻轻按一下遥控器,家里的照明灯就可以通过无线互联技术自动开关。预计在不久的将来,智能照明产品将取代普通照明产品,成为照明行业的新锐主流产品。所谓智能照明控制产品,是在确保灯具正常工作的条件下,给灯具输出一个最佳的照明功率。这样既可减少由于过压所造成的照明眩光,使灯光发出的光线更加柔和,照明分布更加均匀;又可大幅度节省电能。智能照明控制系统节电率可达20%~40%。

 

与传统照明相比,智能照明可达到安全、节能、舒适、高效的目的,因此智能照明在家居领域、办公领域、商务领域及公共设施领域均有较好发展前景。做为物联网芯片行业的领先供应商,芯科科技(Silicon Labs)除了结合旗下的计算、无线、传感器和软件开发工具阵容,提供完善的智能照明参考设计外,也通过丰富的行业设计应用和技术知识,整理出实现智能照明必须满足的五大关键要素!您不可不知!即刻观看完整文章吧。

 

智能照明的五大关键:

1.    成本

2.    效率

3.    性能

4.    互通性

5.    面向未来设计

 

成本

 

时至今日,全球的LED照明市场已经达到了300亿美元的规模。近年来LED灯具的设计有了非常大的改变,除了提供节能的效益外,也开始内建无线通信模块以提供智能互联控制功能。如此吸引人的智能照明应用,即便有著日益优化的使用者体验和更加便民的联网控制技术,但是也导致了产品的成本升高。

 

无庸置疑,“成本”对于一项新应用的普及化必然是至关重要的因素,早先,一颗LED灯泡要价60~70美元,而现在只需要10美元就能入手,而且市场平均价格还在持续滑落。换句话说,对加装了MCU、无线模块及传感器等半导体元件的智能照明产品来说,开发商也必须符合这样的市场价格发展趋势,想方设法降低设计成本。

 

此时,Silicon Labs提供的Wireless Gecko系列无线SoC和模块就扮演了非常重要的角色。通过支持一流的zigbee®和Thread软件的高集成SoC或模块,设计人员不仅能获得可靠、安全且灵活的网状协议栈和业界最先进的无线软件开发工具支持,还可基于模块内建协议栈、天线选项并通过RF监管认证,进一步减少成本、复杂性和上市时间,加速推展智能照明应用。

1-1.jpg

 

效率

 

承袭LED照明的应用目的,智能照明的普及化对于全球节能将起到非常大的影响力。根据市场调研机构的研究指出,2027年,基于LED灯泡的智能照明产品将可以为美国省下350 TWh的电力,这相当于40个电厂所能生产的电能,非常可观!

 

在智能照明解决方案的能源效率方面也考验著半导体供应商的低功耗设计能力。以Silicon Labs的Wireless Gecko系列的MGM111模块为例,其由Silicon Labs的Simplicity Studio™开发平台所支持,这一平台集成了完整的能够加速IoT产品设计开发和调试的工具套件。Energy Profiler——帮助开发人员最大限度的减小代码执行能耗和延长电池使用寿命。

 

性能

 

良好的性能绝对是产品得以上市的首要条件,对智能照明而言,可靠又稳定的无线控制是一切的基础。

 

Silicon Labs的MGM111模块集成了2.4GHz Mighty Gecko SoC、高效芯片天线、振荡器、RF匹配电路和屏蔽盖,形成支持ZigBee和Thread协议栈的完整、即用型网状网络模块。这种高集成度模块设计把开发人员从复杂的RF/天线设计和测试中解放出来,允许他们更专注于终端应用设计。

 

基于多协议无线SoC和模块解决方案,Silicon Labs在自家办公室建置了一个拥有超过500个以上节点的zigbee/Thread照明网状网络,并通过了非常严格的网络品质和性能测试,能够适应多样的无线互联环境,且可以维持稳定的连线品质。

1-2.jpg

 

互通性

 

谈到整个智能家居的生态系统,智能照明只是其中的一部分,而且智能家居的特性在于必须兼容各式各样的联网产品以及各家厂牌的设计,这让“互通性”成为一个很重要的议题。

 

面向这样的挑战,Silicon Labs推出的多协议、多波段Wireless Gecko无线SoC和模块,皆完全符合ZigBee和Thread协议栈中使用的IEEE 802.15.4标准,并且会预先通过下列监管要求的认证:FCC(北美)、IC(加拿大)、CE(欧洲)、RCM(澳大利亚/新西兰)和KC(韩国),以保证提供给各个市场的开发商具备一致性和互通性的智能照明解决方案。

 

1-3.jpg

面向未来设计

 

最后,产品设计的持续升级和符合未来技术应用需求也是发展智能照明的主要考量。如前所述,Silicon Labs关键的Simplicity Studio物联网开发工具包括了AppBuilder——使得开发人员能够轻松配置无线应用,同时确保基于Wireless Gecko技术的所有设计实现软件复用;Network Analyzer——通过使用模块的数据包跟踪端口提供无线网络活动的完全可视化和调试功能。

 

如此一来,工程师能够快速修改并优化设计,同时基于多协议的支持,以最快的速度和最少的资源开发新一代的智能照明产品,而无须担心因为市场或标准的变化,使得先前的设计努力付诸流水。

1-4.jpg

欲了解更多Silicon Labs的智能照明解决方案信息,请访问相应网页:

http://cn.silabs.com/solutions/home-automation-and-entertainment/connected-lighting       

 

请可以通过以下二维码扫描,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg