【方案速递】为医疗保健及健身设备加入连接功能

by Administrator Siliconlabs on ‎05-15-2017 02:32 AM

随著物联网(IoT)的应用日渐成熟并开始走向专业应用领域,Silicon Labs(亦称芯科科技)针对医疗保健及健身设备提供了完整的计算、传感,以及功能强大且低功耗的无线连接解决方案,助力行业实现更便利的远端医疗照护应用,并可以通过各种可穿戴设备达成运动健身管理与效果追踪。欢迎Silicon Labs相应产品网页了解更多技术和参考设计信息!

 

一站式可穿戴设备解决方案

 

通过集成式生物识别和环境衡量措施以及到云的数据连接,创新的解决方案正在逐渐改善我们的日常生活。利用 Silicon Labs 的集成式微控制器、Bluetooth 连接和生物识别传感器将能有效扩展或改造健身与医疗保健设备。

 

健身可穿戴设备解决方案

健身可穿戴设备能够转变我们的健康管理方式,无论是针对慢性疾病还是日常健身。我们将探讨如何设计一款引人注目的可穿戴设备。而更智能化的组件就是开发更智能化可穿戴设备的关键所在,由于它们主要采用电池供电,因此节能型器件变得非常重要。

 

Silicon Labs 提供的一站式可穿戴应用技术不仅功能强大、低功耗且简单易用,包括可针对信号处理和低功耗应用需求的节能型EFM32GeckoBlue Gecko蓝牙SoC/模块,以及高集成度的Si1133/Si1144 HRM心率监测模块都已被当今市场的绝大部分设备广泛采用。

 

进一步了解Silicon Labs的健身可穿戴设备解决方案信息,请访问:http://cn.silabs.com/solutions/healthcare-and-fitness/fitness-wearables

 

个人医疗设备解决方案

利用 Bluetooth低能耗技术将连接引入个人医疗设备,并利用低能耗微控制器最大程度地延长便携式设备的使用寿命。在过去 10 年间,Silicon Labs已利用 USB 连接的医疗设备为超过 1,300 万名患者提供更好的健康监测服务。在类似于血糖监测等成熟用例中,Bluetooth使给药变得更加简单和高效,催生全新的医疗应用模式。

 

针对个人医疗设备开发,Silicon Labs提供了高性能的 8 MCU集成外围设备、模拟和数字信号、集成生物识别、温度和湿度测量的传感器方案并可整合至健康应用程序中、在全球范围内获得认证的无线模块得以快速添加Bluetooth 连接,以及灵活的 EFM32 Giant Gecko MCU用于设计电池供电的高性能设备。

 

进一步了解Silicon Labs的个人医疗设备解决方案信息,请访问:http://cn.silabs.com/solutions/healthcare-and-fitness/personal-healthcare 

 

您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs社交媒体平台:

QRForum.jpg

QRWeibo.jpg

QRWeixin.jpg